Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is cable insulation (maximum voltage) rating for BMXFCC103?

Issue:

Are there information on cable insulation (maximum voltage) rating for each individual wires of the following items: BMXFCC103, BMXFTA150, BMXFCA152,BMXFTA152?

Product Line:

BMXFCC103, BMXFTA150, BMXFCA152,BMXFTA152

Environment:

All serial numbers

Cause:

N/A

Resolution:

Those cables are all dedicated for X80 I/O modules, so please kindly refer to the specific X80 I/O module’s user manual for the insulation specification (between channels or between groups).

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: