Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Smart UPS Modular Ultra Reports Inaccurate Low Runtime

Issue:

My Smart UPS Modular Ultra has reports an inaccurate low runtime on the display/NMC.


Product Line:

Smart UPS Modular Ultra


Resolution:

On UPS Firmware 13.3 or earlier, the runtime may be linked to the battery with the lowest capacity only.  In UPS Firmware 15.0 and later, there is an improvement to the runtime accuracy when a low capacity battery module is installed.

Please install UPS Firmware 15.0 or later.