Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cuál es el número de parte de la tarjeta de control de reemplazo para el ATS48?

Cuestión:
Número de parte para el reemplazo de la tarjeta de control del arrancador suave ATS48.

Línea de productos:
Altistart 48

Resolución:
El número de parte de la tarjeta de control es VX4G481, y es común para todos los modelos y números de parte del ATS48.

Importante: Esta tarjeta no es compatible con los nuevos arrancadores suaves ATS480.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: