Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto para los ATS22?

Cuestión:
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto compatible con los arrancadores suaves ATS22?

Línea de productos:
Altistart 22 (ATS22)

Entorno:
Aplicable a todos los modelos.

Causa:
Necesidad de una interfaz de control remoto mediante teclado para los arrancadores suaves ATS22.

Resolución:
Las opciones disponibles para el teclado remoto son:

  • VVW3G2101: Protección IP54 / NEMA 12
  • VVW3G2102: Protección IP65

Los cables para conectar el teclado al ATS22 se venden por separado y están disponibles en las siguientes longitudes:

  • VW3A1104R10: 1 metro
  • VW3A1104R30: 3 metros