Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cómo configurar el ATS22 para que muestre la corriente del motor en la pantalla?

Cuestión:
Configuración ATS22 para mostrar la corriente del motor en la pantalla

Línea de productos:
Altistart ATS22

Entorno:
Todo

Causa:
Configuración de la pantalla.

Resolución:
Desde el menú de Estado ....pulse Enter.
LCr1= corriente del motor en fase 1
LCr2= corriente del motor en fase 2
LCr3= corriente del motor en fase 3