Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is TM3 Haz Loc Certification meaning Class I Div 2 ?

Issue:

Is Haz Loc Certification of TM3 meaning Class I Division 2 environments?

Product Lines:

TM3 modules

Environment:

All model numbers

Resolution:

Yes, The Haz Loc Certification means approval for using in explosive environment Class I Div2.

This is a certification from UL, in file E361380. UL logo, together with Class I, Division 2, Group ABCD and this File number is also marked on the product.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: