Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cuáles son los valores mínimos y máximos en ohmios de las resistencias de frenado para las unidades ATV930?

Cuestión:
Cuales son los valores en ohmios para las resistencias de frenado para las unidades ATV930.

Línea de productos:
ATV930

Entorno:
230V hasta 75KW, 480V hasta 310KW, 600V hasta 75KW, 690V hasta 90KW.

Causa:
Ninguna.

Resolución:
Consulte el documento adjunto que muestra los valores minimos y maximos en ohmios.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Altivar Process Braking_IE04.pdf [423.78 KB]