Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Replacement for ZBRN1

Title: Replacement for ZBRN1

Issue: What is the replacement product for the ZBRN1?

Product Line:  ZBRN1

Environment: Harmony Hub

Resolution:

The suggested replacement for the Harmony Hub ZBRN1 is the Panel Server line product references:

PAS400

PAS600*

PAS800*

PAS gateways are compatible with ZBRT* transmitters from frimware version 002.002.000. The latest version is published on the website and can be downloaded by customers.

Note: Hardware version should be taken into account as well (HW V1 or HW V2 depends on the gateway type).

User guide: EcoStruxure Panel Server User Guide

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: