Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ETE - FAQ - Offer: What is the warranty of the EcoStruxure Transformer Sensor?

A lifetime warranty is provided on the Sensor with replacement hardware provided free of charge while a subscription to EcoStruxure Transformer Expert is active.  Returns must be authorised by contacting support.dts@se.com. See the EcoStruxure Transformer Expert Datasheet for more information.