Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ETE - FAQ - Transformer: What is a substation transformer and what are do's and don'ts of safety precautions?

The substation transformer is static equipment, which converts electrical energy from one voltage to another. As the system voltage goes up, the techniques to be used for the design, construction, installation, operation, and maintenance also become more and more critical. Please visit Substation Transformer Basics to learn more.