Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ETE - FAQ - Transformer: Are temperature rise and outside surface temperature related?

Yes, to some degree. However, similar to all electrical equipment, the temperature deep inside the transformer will be much higher than that observed at the surface (or tank) due to the cooling of the surface by ambient air.