Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ETE - FAQ - Process: What are the weights and dimensions for shipping purposes?

Please see the table below:

ModelNet Weight (kg)Height (mm)Width (mm)Length (mm)
ETE Short 2.5 130300500
ETE Medium3130300660
ETE Long3130300660
ETE with H2 Scan4130300660
Non Working Demo2.5100100600