Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I change the channel of ZBRA1 during commissioning with the EcoStruxure Panel server?

No, ZBRA1  only supports channel 11.  That is why you should set the radio channel to 11 on the EcoStruxure Panel server while commissioning with ZBRT1/ZBRT2, if you want to use ZBRA1.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: