Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in a PM8000, ION7400, or ION9000 meter?

Issue

What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in a PM8000, ION7400, or ION9000 meter?

Product Line

PM8000, ION7400, and ION9000 meter

Environment

IRIG-B Port

Resolution

For the ION9000, PM8000 and ION7400 meters, IRIG-B uses the onboard digital inputs. These inputs are an “active impedance” that adjusts to the applied voltage. When the voltage is >=4V it will set the active input impedance to sink about 1-2mA.