Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the default user name and password for the TM5 Ethernet/IP fieldbus interface module?

Issue:

Default user and password for the TM5 Ethernet/IP interface module

Product Line:

TM5NEIP1


Resolution:

When logging in to Web server for the first time, the default username is admin and the default password is TM5NEIP1. The user is requested to change the password.

NOTE: The only way to gain access to a TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface for which you do not have the password is by performing a Fieldbus interface clear flash memory operation (rotary switch position F0).

(see attached Modicon TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface, Hardware Guide page 37)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TM5-EIP-FBus-Hardware-Guide-EN.pdf [2.24 MB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: