Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the default IP address of the TM5 Ethernet/IP interface module?

Issue:

Default IP address of the TM5 Ethernet/IP interface module

Product Line:

TM5NEIP1


Resolution:

The default IP address of an TM5 Ethernet/IP interface module is determined by converting the last 2 octets in the MAC address. The first 2 octets of the default IP address is fixed at 10.10. x.y , where x.y  is the last two octets of the MAC address

Example:  If the MAC address is 00.80.F4.02.EA.6A then the IP address will be 10.10.234.106

EA Hex = 234 Decimal
6A Hex = 106 Decimal

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: