Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is CPU over-clocking with Turbo-boost available for PSA6?

Yes, the default setting is Turbo-boost enabled. It can be disabled from the BIOS menu.

When Turbo-boost is turned on for PSA6 with Core i5 CPU, it is recommended to use a power supply with at least 80% higher capacity than the specified power consumption.