Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is a recovery USB available for PSA6?

No, recovery USB is not available to be purchased.

The user can create a recovery USB from the Recovery Utility feature provided on the PSA6 Launcher.

Prepare a commercially available USB memory with a size of 32 GB or more, to create a recovery USB and follow the steps below:

  1. Disconnect all connected devices from the product.
  2. Insert a commercially available USB memory.
  3. Open the Launcher on the desktop.
  4. Select the Recovery USB icon.
  5. Select the USB memory in Select a disk menu.
  6. Select Start.
  7. In the confirmation screen, select OK.
  8. When completed, select OK.