Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Easy-UPS BVG Models - Fan Operation

Question:

When does the fan operate on the Easy-UPS BVG models?

Answer:

The Easy-UPS BVG models have an on/off fan, there is no fan speed control. The fan turns on when the UPS is operating on battery mode or when the UPS is charging the battery.

Note: This is only applicable to Easy-UPS BVG 1500VA, 1600VA and 2200VA models. Easy-UPS BVG models below this rating do not have a fan installed.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: