Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to solve "Error: -2004" when installing ZelioSoft2 V5.4.3?

When installing ZelioSoft2 V5.4.3, the following error message could happen if the user doesn't have enough privileges.

"Unexpected error updating XML files. Error: -2004."

Error 2004

Solution:

  • Execute the installation file in administrator mode => Right click >> Run as administrator
  • Contact your IT support if you require elevated privileges.