Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PowerChute Network Shutdown does not stop Nutanix cluster.

Issue:

When PowerChute Network Shutdown commands a Nutanix cluster to shut down, the cluster does not shut down as expected.

Product:

PowerChute Network Shutdown 5.x

Environment:

Nutanix AOS 7.3 and above with AHV and ESXi

Cause:

Starting with AOS 7.3, the terminal multiplexer (TMUX) is enabled by default when an SSH session is initiated. This prevents PowerChute from successfully sending the cluster stop command.

Solution:

Disable TMUX. Refer to the Nutanix Knowledge Base article for instructions on disabling TMUX.

https://portal.nutanix.com/page/documents/kbs/details?targetId=kA0VO0000007KGX0A2