Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SAGE RTU Manuals (Operation & Maintenance)

Issue:

Users need access to operation and maintenance manuals for various SAGE RTU models.

Product:

SAGE Remote Terminal Units (RTUs) All models

Environment:

Industrial and commercial settings where SAGE RTUs are deployed.

Cause:

Users require detailed documentation to properly operate and maintain their SAGE RTU devices.

Resolution:

The following documentation is attached in this article for operations & maintenance:

  1. c3414_cpu_manual_v1.2
  2. landac_ii_v0.0
  3. prop_65_warning_-_sage
  4. sage_1x10_operations_and_maintenance_v1.1
  5. sage_1x30_v1.1
  6. sage_1x50_operations_and_maintenance_v1.1
  7. sage_2x00_operations_and_maintenance_v2.1
  8. sage_3030x_operations_and_maintenance_v2.1
  9. sage_4400_operations_and_maintenance_v1.2

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
c3414_cpu_manual_v1.2.pdf [1.73 MB]
landac_ii_v0.0.pdf [21.48 MB]
prop_65_warning_-_sage.pdf [423.81 KB]
sage_1x10_operations_and_maintenance_v1.1.pdf [2.34 MB]
sage_1x30_v1.1.pdf [2.49 MB]
sage_1x50_operations_and_maintenance_v1.1.pdf [3.03 MB]
sage_2x00_operations_and_maintenance_v2.1.pdf [3.05 MB]
sage_4400_operations_and_maintenance_v1.2.pdf [1.57 MB]
sage_3030x_operations_and_maintenance_v2.1.pdf [2.07 MB]