Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SAGE RTU Manuals for Internet Explorer Settings

Issue:

Configuration settings for different versions of Internet Explorer.

Product:

SAGE RTU (Remote Terminal Unit)

C3413 CPU

Environment:

SAGE RTU units running C3413 CPU (Green Board) Non-Secure

Internet Explorer versions 8, 9, 10, and 11.

Cause:

Users need specific configuration settings to ensure compatibility and proper functioning of the SAGE RTU with various versions of Internet Explorer.

Resolution:

The following documentation is attached in this article:

  • Config@web_IE8_settings_V1.1
  • Config@web_IE9_settings_V1.1
  • Config@web_IE10_settings_V1.1
  • Config@web_IE11_settings_V1.2
  • SAGE FW & IE Config

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Config@web_IE8_settings_V1.1.pdf [585.6 KB]
Config@web_IE10_settings_V1.1.pdf [650.3 KB]
Config@web_IE11_settings_V1.2.pdf [676.68 KB]
Config@web_IE11_settings_V1.2.pdf [676.68 KB]
Config@web_IE9_settings_V1.1.pdf [629.97 KB]
SAGE FW & IE Config.pdf [361.59 KB]