Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SAGE RTU Latest Firmware Available

Issue:

Users need access to the latest secure firmware for SAGE RTU devices.

Product:

SAGE RTU

CPU C3414

Environment:

SAGE RTU units using C3414 CPU (Red board)

Secure environments requiring updated firmware for compliance and functionality

Cause:

Users require the latest firmware to ensure security, compatibility, and optimal performance of SAGE RTU devices.

Resolution:

The latest firmware for the SAGE RTU is available at the following link:

https://www.se.com/us/en/download/document/C3414-500-S02K5_P9_Firmware/

It only applies to CPU C3414 (secure) versions.