Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SAGE RTU Latest Firmware (Non-Secure Version)

Issue:

Users need access to the latest non-secure firmware available for SAGE RTU devices.

Product:

SAGE RTU, All models using a CPU C3413 (Green CPU Board)

Environment:

SAGE RTU units using C3413 CPU (Green board) in standard environments requiring updated firmware for compatibility and functionality.

Cause:

Users require the latest firmware to ensure compatibility and optimal performance of SAGE RTU devices up to the latest possible firmware for this hardware.


Resolution:

The latest Non-Secure firmware for SAGE RTU units is attached to this article for your reference.

It only applies to CPU C3413 (non-secure) versions.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
c3413-500-001f0_pc_update_files.zip [6.04 MB]