Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

¿Cuáles son los factores de corrección de altitud para tableros de Media Tensión MetalClad?

Problema:
Los tableros de Media Tensión MetalClad que funcionan a altitudes superiores a 1000 m / 3300 pies deben multiplicarse por factores de corrección de altitud para obtener el rendimiento deseado.

Línea de productos:
MT Switchgear, tableros de Media Tensión Masterclad

Entorno:
MetalClad.

Causa:
Lograr el rendimiento deseado de tableros de Media Tensión MetalClad.

Resolución:
Los ensambles de tableros de media tensión que dependen del aire como medio aislante y refrigerante tendrán un mayor aumento de temperatura y una menor capacidad de resistencia dieléctrica cuando funcionen a altitudes superiores a 1000 m / 3300 pies. Para aplicaciones a altitudes superiores, el Nivel Básico de Aislamiento (BIL) y la corriente nominal de los ensambles deben multiplicarse por los factores de corrección de la tabla siguiente para obtener los límites máximos modificados del Nivel Básico de Aislamiento y de la Corriente Nominal.

Altitud (m)Altitud (ft)ACF para tensión dieléctricaACF para corriente continua
1000330011
120040000.980.995
1.5005.0000,950.991
180060000.920.987
200066000,910.985
210070000.890.98
240080000.860.97
270090000.830.965
3000100000.80.96
3600120000.750.95
4000130000.720.94
4300140000.70.935
4900160000.650.925
5500180000.610.91
6000200000.560.9
IEEE Std C37.20.2™-2015