Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SAGE RTU - Kit de actualizacion del CPU C3413 (CPU verde)

Problema:
Necesito confirmar los números de referencia de SAGE RTU necesarios para actualizar un CPU C3413 (verde) a un CPU C3414 (rojo).

Producto:
SAGE RTU

Entorno:
SAGE RTU'S que actualmente utilizan un CPU C3413 (color verde) y que necesitan ser actualizados a un CPU C3414 (color rojo).

Causa:
El cliente necesita identificar el kit correcto para llevar a cabo la actualización de la CPU C3413.

Resolución:
El kit de actualizacion con numero de parte C3414-KIT-800S2 incluye todo lo necesario para realizar la actualización del CPU de un C3413 (color verde) a un C3414 (color rojo).