Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
DCE 8.x restoring a config backup to a new server with a different mac address causes mac address error

Issue:
DCE 8.x restoring a config backup to a new server with a different mac address causes mac address error

Product Line:
EcoStruXure Data Center Expert

Environment:
DCE 8.x
Configuration backup only

Cause:
DCE sees a config backup incorrectly and when logging into the console using the "apcsetup" user, you can see the mac address error.

Resolution:
It is best to either redeploy DCE with the same mac address or if this is not possible, to create a full or sync backup and restore to the new server using that backup.

This issue is resolved in DCE 9.0