Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to online Install a Brand-New M580 CPU in a hot standby system

When installing a brand-new CPU during the production operation of the system,

-do not connect the network cable between the master and standby CPUs.

After the CPU and CRA are all fully operational, connect the network cable to construct the ring network.

-Alternatively, in accordance with the operating procedure outlined in the user manual,

you can first download the program to the brand-new CPU independently, then integrate the CPU into the on-site control system.

Control Expert manual capture

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: