Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to solve EcoStruxure Control Expert Assent Link 4.0 installation error?

Issue

EcoStruxure Control Expert Asset Link Installation fails, causing ERROR 1603, if the License Manager/Floating License Manager version is greater than 2.9

Product Line

EcoStruxure Control Expert - Asset Link

Resolution

Install EcoStruxure Control Expert Asset Link 4.0 SP1, which mitigates the lack of compatibility with License Manager/Floating License Manager version greater than 2.9.