Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

¿Cuál es la esperanza de vida típica de un transformador de distribución de baja tensión de tipo seco?

Asunto:
Los transformadores de distribución de baja tensión de tipo seco tienen una vida útil potencial finita

Línea de productos:
Transformadores de baja tensión

Entorno:
Se aplica a los transformadores de distribución de baja tensión de tipo seco de SquareD/Schneider Electric

Transformadores de distribución de baja tensión de tipo seco de SquareD/Schneider Electric
.

Causa:
Las estimaciones de vida útil pueden verse afectadas por muchos factores

Resolución:
La esperanza de vida bajo varias condiciones de carga de un Transformador de Distribución de baja tensión de tipo seco puede calcularse utilizando la Norma ANSI C57.12.96 (Schneider Electric no puede suministrar una copia de esta norma ya que es material protegido por derechos de autor.)

La experiencia del sector ha demostrado que un Transformador de Distribución de baja tensión de tipo seco con la carga típica que se encuentra en la mayoría de las instalaciones funcionará satisfactoriamente de 20 a 30 años o incluso más.