Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What could cause a M580 safety PLC safe task to come up in STOP mode after a power cycle?

Issue:

possible cause of M580 safety PLC safe task to come up in STOP mode after a power cycle


Product Line:

M580 Safety PLC, Ecostruxure Control Expert


Resolution:

One possible cause of the safety Task to come up in STOP mode is if the  "support quantum remote drops" option in the processor configuration is selected and there is no Quantum drop configured in the projectimage1

Uncheck the "Support Quantum Remote drops" option in the processor configuration. This is would be an offline change and thus require a project download to the PLC.

image2

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: