Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How the "broken wire" option on X80 analog input modules works?

Issue:

How to use the "broken wire "option embedde in X80 analog module ? (Example using BMXART0814 analog input module ).

Product Line:

X80 analog modules with "broken wire" option available

Environment:

EcoStruxure Control Expert, Windows 10

Resolution:

Example using the BMXART0814 analog input module with the 'Broken Wire Test' enabled:

capture 1

If one of the input wires becomes broken or disconnected, the fault can be detected using one of the following methods:

  • The module's 'ERR' LED will turn red, and the corresponding channel LED will blink to indicate the fault:

cap

  • The faulty channel will be displayed in the Debug view of the module:

Capture 1

  • If the "READ_STS" FFB is used in the plc program, It will provide more details on the IODDT:

  • Capture 2

Using with the T_ANA_IN_T_BMX device DDT configured:

Capture 3

Using the T_U_ANA_TEMP_IN_8 device DDT configured:

Capture 4

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: