Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
EcoSet Config System requirements
Here are the requirements for a PC to run EcoSet Config :

1. Windows operating system only (no touch-based OS or mobile devices)

2. Chromium-based browser (Chrome or Edge; no Firefox or Safari)

3. Dedicated GPU (graphics card)

4. Minimum of 16 GB RAM

5. Only one VEGA tab or window open at a time

6. Screen resolution of 1920 × 1080