Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for Vijeo Designer V6.3 Runtime License?

Issue:

Vijeo Designer V6.3 Runtime License


Product Line:

Vijeo Designer


Resolution:

The part number for Vijeo Designer V6.3 Runtime License are

Harmony PC: VJDHPCCZLSPAZZ

VJD Runtime, Vijeo designer, Harmony PC ( HMIBMP,HMIBMU,HMIPSO,HMIPSP,HMIPEP)/Harmony P6 , email

Standard PC: VJDRPCCZLSPAZZ

VJD Runtime, Vijeo Designer, Standard PC & Harmony PC (except HMIBMP,HMIBMU,HMIPSO,HMIPSP,HMIPEP) , email