Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why printing EcoStruxure Control Expert project documentation doesn't work ?

Issue:

Why printing EcoStruxure Control Expert project documentation doesn't work ?


Product Line:

Modicon PLCs

Environment:

EcoStruxure Control Expert V16.0/16.1, Windows 10/11

Resolution:

To enable EcoStruxure Control Expert to print project documentation, you must disable the “Let Windows manage my default printer” option in the “Printers & Scanners” settings.

Windows 10:

Screenshot 1

Windows 11:

Screenshot Windows 11