Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does slot 2 on the BMEXBP1200 and BMEXBP1002 backplanes NOT support Ethernet modules?
Question
Why is slot 2 on the BMEXBP1200 backplane not a full-featured slot and unable to host Ethernet communication modules

Answer:

  1. Issue
    Customers report that when using the BMEXBP1200 12-slot backplane in Control Expert, slot 2 cannot accept Ethernet communication modules (e.g., NOR, NOC...). This often leads to confusion during rack configuration.

  2. Resolution
    This is not a defect but a design limitation of the BMEXBP1200 backplane.
    • Slot 2 is not Ethernet-capable; it only supports X Bus for certain module types.
    • Ethernet communication modules must be installed in slots that support Ethernet and X Bus (slots other than slot 2).

    Reference Table: Modicon X80 Racks

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: