Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to access a Bit in a WORD variable in EcoStruxure Operator Terminal Expert?

Issue:

Alternative to access directly a bit of a WORD, without creating a BOOL type variable pointing to this specific bit.

Product:

EcoStruxure Operator Terminal Expert v3.x , v4.x (EOTE)

Environment:

HMI Configuration Software in Windows

Resolution:

Option 1: Define a BOOL variable that points to a specific bit of a WORD.

1

Note: This requires creating a new variable for each bit you need.

Option 2: Use a custom script to automatically create multiple variables. If adapted, the same script can be reused for several variables.

Part of the script:

2

Result:

3

Attached Resources:

  • EOTE Project: Minimum version v3.5 required to open.
  • Control Expert Project: Minimum version v15.1 required.
  • Video: Demonstrates the final result.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FAQ000279923.zip [18.02 MB]