Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are There Any Limitations for the OPC UA Server in EcoStruxure Operator Terminal Expert?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:

Is there any limitation for the OPC UA Server with Operator Terminal Expert?

Product:

EcoStruxure Operator Terminal Expert v3.x , v4.x (EOTE)

Environment:

HMI Configuration Software in Windows

Resolution:

There is no strict limit; however, monitoring a large number of variables can impact HMI performance.

The recommendation from R&D is to keep OPC UA communication variables below 5,000 (this number was validated by R&D in previous tests).