Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Existe alguna limitación para el servidor OPC UA en EcoStruxure Operator Terminal Expert?

Cuestión:

¿Hay alguna limitación para el servidor OPC UA con Operator Terminal Expert?

Línea de productos:

EcoStruxure Operator Terminal Expert v3.x, v4.x (EOTE)

Entorno:

Software de configuración HMI en Windows

Resolución:

No existe un límite estricto; sin embargo, monitorear una gran cantidad de variables puede afectar el rendimiento del HMI.

La recomendación del equipo de I+D es mantener las variables de comunicación OPC UA por debajo de 5,000 (este número fue validado por I+D en pruebas anteriores).