¿Puede funcionar Machine SCADA Expert v2023 en sistemas Linux?
Cuestión:
¿Se puede ejecutar Machine SCADA Expert v2023 en sistemas Linux?
Línea de productos:
EcoStruxure Machine SCADA Expert v2020, v2023
Entorno:
Software de configuración de HMI en Windows
Resolución:
- No hay licencia de tiempo de ejecución de Linux para EcoStruxure Machine SCADA Expert (EMSE).
- EMSE sólo puede ejecutarse en la HMI Harmony Edge Box de Schneider Electric (basado en Linux, número de referencia HMISTM6BOXIOT).
Detalles:
- Harmony Edge Box HMI incluye una licencia de tiempo de ejecución (500 tags). Si se necesitan variables adicionales, se puede actualizar mediante la compra de una licencia de tiempo de ejecución de actualización.
- EMSE no se ejecuta en sistemas Linux genéricos. Sólo se admite en la IoT Box HMI basada en Linux de Schneider.
- Para sistemas Linux independiente, AVEVA Edge puede ser una alternativa, ya que ofrece una licencia Linux dedicada.
Recursos relacionados:
De: Discover Harmony ST6: Catálogo HMI de alta resolución y rentabilidad - ES - 08/24 - P.10
De: Discover Harmony ST6: Catálogo HMI de alta resolución y rentabilidad - ES - 08/24 - P.19
Title => "Descubra Harmony ST6: Catálogo HMI de alta resolución y rentabilidad - ES"