Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the Profibus Remote Master (TCSEGPA23F14F) compatible with the BMXNOC0401 ?

Issue

Is the Profibus Remote Master (TCSEGPA23F14F) compatible with the BMXNOC0401 ?

Product Line

M340

Environment

Control Expert

Resolution

The PRM is supported only by the M340 BMXNOE01x0, not by the BMXNOC0401 .



Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: