Orange et Schneider Electric expérimentent les cas d’usages de la 5G industrielle dans une usine en France
- Le site Schneider Electric du Vaudreuil (Eure), vitrine de l’industrie du futur, est la première usine en France à tester les usages de la 5G industrielle avec Orange
- Orange a déployé un réseau de type indoor, privé et virtualisé sur des fréquences expérimentales répondant aux exigences des industriels
- Ce projet 5G facilitera la convergence entre les technologies de l’information et opérationnelles (IT/OT) dans le cadre d’une démarche plus globale de co-innovation
Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, et Orange, leader mondial des services digitaux, annoncent le premier déploiement de 5G indoor dans le domaine industriel en France sur des fréquences expérimentales attribuées par l’Arcep dans le cadre d’un pilote. Fonctionnel depuis le mois de mars, ce premier projet de co-innovation réalisé au sein de l’usine Schneider Electric du Vaudreuil (Eure), a pour objectif de tester les usages de la 5G dans un environnement industriel moderne afin de construire des solutions de connectivité fiables, évolutives et durables adaptées aux besoins de l’industrie du Futur.
Grâce à sa faible latence, ses très hauts débits, et à terme, au network slicing (découpage du réseau), la 5G constituera un levier de compétitivité des entreprises en apportant une amélioration sensible dans les procédés industriels et dans la façon de travailler, en particulier à travers la réalité mixte (augmentée ou virtuelle). Dans le milieu industriel plus particulièrement, la 5G sera un véritable atout pour synchroniser des masses importantes de données en temps réel, un apport considérable pour booster les performances, faciliter la téléprésence et assurer une meilleure efficience de production.
Ce déploiement de 5G expérimentale indoor a permis d’initier des tests sur deux cas d’usage : la réalité augmentée appliquée aux activités des techniciens de maintenance et la mise en place d’un robot de téléprésence pour les visites à distance.
Des équipements radio et cœur de réseau Nokia ont été utilisés ainsi que des fréquences expérimentales attribuées par l’Arcep. Cinq antennes 5G indoor ont été installées à l’intérieur de l’usine, couvrant ainsi un près de 2 000 m2 au sein de l’espace de production avec des débits descendants au-delà du Gbit/s, sur une architecture réseau expérimentale permettant le traitement de la donnée en local sur le site du Vaudreuil, grâce aux technologies d’Edge Computing. Capitalisant sur son écosystème ouvert, Orange a notamment proposé à Schneider Electric d’utiliser le nouveau PC 5G Entreprise Dell (Latitude 9510). Il permet à Schneider Electric de tirer parti de sa puissance de calcul embarquée et ce, quelle que soit la localisation de l’utilisateur final.
Deux cas d’usages de la 5G au service de l’Industrie
Dans le cadre du premier cas d’usage testé, les équipes ont connecté en 5G des tablettes utilisant EcoStruxure Augmented Operator Advisor (AOA), application de réalité augmentée de Schneider Electric. Cette application sur-mesure améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, en permettant aux opérateurs de superposer les données en temps réel et les objets virtuels à une armoire, une machine ou l'usine tout entière. Ainsi, l’objectif avec la 5G est de tester les futures fonctionnalités en bénéficiant de temps de latence minimum et de débits maximum.
Grâce à son évolutivité, la 5G peut supporter la croissance des besoins de bande passante et de réactivité. Via leur tablette connectée en 5G, les opérateurs qui utilisent l’application AOA filment une machine et accèdent aux informations liées à leur état et aux prochaines opérations de maintenance qui remontent en temps réel dans le cloud grâce à la bande passante de la 5G. De fait, le temps d'arrêt des machines est réduit et les opérations de maintenance accélérées tout en limitant les erreurs humaines. Par exemple, les données de température d’une machine servant à fabriquer des bobines de cuivre peuvent indiquer une surchauffe et le remplacement nécessaire de la pièce.
Par ailleurs, les données de production utilisées par AOA sont collectées et traitées dans les solutions de micro data centers Schneider Electric (Smart Bunker, et micro data center 6U à fixation murale), qui alimentent, refroidissent et sécurisent localement les infrastructures IT (Edge Computing) opérant les données. Ces enveloppes "all in one" intègrent l'alimentation électrique des serveurs (onduleurs, bandeaux de prise intelligents, disjoncteurs,…), le refroidissement (climatisation ou ventilation intégrées), et l'urbanisation des serveurs dans un environnement sécurisé (contrôle d'accès, vidéo, capteurs de choc et de température, voir systèmes de détection et d'extinction d'incendie). Elles permettent de supporter le déploiement des éléments actifs de la 5G qu'il faut implémenter sur un site et ses nouveaux cas d'usage digitaux (réalité augmentée, IA, IoT).
Le second cas d’usage testé par Schneider Electric et Orange porte sur le pilotage en 5G d’un robot de téléprésence mobile de marque AXYN. A terme, et suite à une expérimentation probante, celui-ci permettra d’organiser les visites du site du Vaudreuil à distance. Les performances de la 5G en termes de débit et de latence permettent d’envisager l’usage de vidéo de très haute qualité avec un décalage temporel minime entre les interactions virtuelles entre le visiteur et le guide Schneider Electric qui accompagne le robot sur le site du Vaudreuil. Ce type de visite à distance en haute qualité vidéo et audio permettra de limiter le temps et les coûts associés aux déplacements et surtout, de réduire l’empreinte carbone tout en propos
L’expérimentation de ces premiers cas d’usage permettra de capitaliser sur la capacité d’Orange et de Schneider Electric à co-construire et opérer un réseau 5G indoor à la pointe de la technologie dans un milieu industriel. De nouveaux tests pourront être réalisés avec des technologies à très fort potentiel comme l’Intelligence Artificielle et ou les futures évolutions hardware et software des équipements réseau.
« La 5G est une innovation de rupture pour les entreprises, une technologie dont les applications industrielles sont nombreuses : maintenance prédictive, traitement de vidéos en temps réel, réalité augmentée, téléprésence … Ces usages sont des puissants leviers de compétitivité, ils permettront l’avènement de l’industrie 4.0 que nous devons préparer dès aujourd’hui. Pour tirer le meilleur de ce nouveau réseau mobile ; opérateurs, filières industrielles, pouvoir publics et entreprises devront travailler de concert. Chez Orange, notre démarche est résolument tournée vers la co-construction. Notre co-innovation avec Schneider Electric pour l’usine du futur en est l’exemple : nous sommes prêts à accompagner nos partenaires industriels dans leur digitalisation et dans le développement de solution répondant à leurs besoins. », indique Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange.
« Les défis sanitaire, économique et climatique auxquels nous faisons face imposent plus que jamais aux entreprises d’accélérer leur transformation digitale. L’expérimentation menée avec Orange au Vaudreuil sur un site vitrine de Schneider Electric, valide de nombreux cas d’usage de la 5G : réalité augmentée, gestion à distance, accès en temps réel aux données opérationnelles… Cela démontre que la fiabilité, l’évolutivité et la durabilité de la 5G en font une solution de connectivité particulièrement adaptée à l'Industrie du Futur, pour plus de résilience, de compétitivité et de durabilité », déclare Jean-Pascal Tricoire, Président Directeur Général de Schneider Electric.
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.
L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 42,2 milliards d’euros en 2019 et 266 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2019. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 », guidé par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant dans les domaines de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe sera un employeur attractif et responsable.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited
Autres porte-parole
Jean-Pascal TRICOIRE
PrésidentJean-Pascal Tricoire est le Président de Schneider Electric. Auparavant, il a été Directeur de l’exploitation de Schneider à partir de 2003, Directeur général de 2006 à 2013 et Président-Directeur général de 2013 à 2023. Sous la direction de Jean-Pascal, l’entreprise Schneider Electric s’est transformée et est devenue une entreprise technologique leader dans les domaines des logiciels, du développement durable, de la digitalisation et de l’électrification. En tant que PDG, il a redéfini l’objectif et le portefeuille technologique de l’entreprise, quadruplant les revenus de Schneider dans l’ensemble de ses géographies équilibrées dans le monde. Jean-Pascal a rejoint Schneider Electric en 1986 et a occupé divers postes en France, en Italie, en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis et à Hong Kong. En 2001, il a rejoint pour la première fois le comité exécutif de l’entreprise pour prendre en charge la division internationale de Schneider. Jean-Pascal est également administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de Qualcomm. Il est membre du conseil du Pacte mondial des Nations Unies, défenseur de l’initiative #HeForShe Corporate IMPACT des Nations Unies et membre du Conseil international des affaires du Forum économique mondial ainsi que du Conseil des affaires d’Asie. Il est également membre du conseil d’administration de la Northeastern University. Jean-Pascal est membre du conseil consultatif international d’EDB (Economic Development Board) Singapour et membre des conseils consultatifs de Shanghai, Pékin et Hong Kong. Il a dirigé le conseil d’affaires France-Chine de 2009 à 2019. Il est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite en France. Jean-Pascal s’est engagé à tirer parti de la technologie pour créer un avenir sans émissions de gaz à effet de serre et inclusif pour tous. Il est passionné par la technologie et les logiciels, l’accès à l’énergie, le développement durable et la diversité, l’équité et l’inclusion.En savoir plus
Fichiers joints
Orange et Schneider Electric expérimentent les cas d’usage de la 5G industrielle dans une usine en France (.pdf)
PDF, document28/09/2020Consulter la ressource
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.