FAQs durchsuchen
Wie kann ein Positionsverlust in einem Servoantriebssystem (z.B. Lexium 32(i)) nach einem Neustart vermieden werden?
Grundvoraussetzung ist, dass das Antriebssystem ein geschlossenes Regelsystem hat, d.h. der Motor hat einen Positionsgeber verbaut (Encoder, Drehgeber).
Hat der Servomotor im Antriebssystem einen Singel-Turn Encoder verbaut, so gehen die Positionsdaten nach einem Neustart verloren. Die Position bleibt erhalten, wenn ein Multiturngeber statt eines Singelturngebers im Motor verbaut wurde.
Ob der Motor nun einen Multiturn- oder Singelturngeber verbaut hat, ist an der Bestellnummer (Typenschild) und durch einen Vergleich mit dem entsprechenden Bestellschlüssel erkennbar. Der Bestellschlüssel ist in der Bedienungsanleitung (Motorhandbuch) des entsprechenden Motors abgebildet.
Hat der Servomotor im Antriebssystem einen Singel-Turn Encoder verbaut, so gehen die Positionsdaten nach einem Neustart verloren. Die Position bleibt erhalten, wenn ein Multiturngeber statt eines Singelturngebers im Motor verbaut wurde.
Ob der Motor nun einen Multiturn- oder Singelturngeber verbaut hat, ist an der Bestellnummer (Typenschild) und durch einen Vergleich mit dem entsprechenden Bestellschlüssel erkennbar. Der Bestellschlüssel ist in der Bedienungsanleitung (Motorhandbuch) des entsprechenden Motors abgebildet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen