Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Parameter müssen in einem Frequenzumrichter MX eco/pro angepasst werden, damit er über Profinet angesteuert werden kann?

Der Frequenzumrichter MX eco/pro kann über die Profinet Kommunikationskarte angesteuert werden, sofern die Firmware des Frequenzumrichters MX eco/pro den Stand (APSecoB14 / APSpro B13) aufweist.

Desweiteren sind in der Matrix Software oder am Aufsteckdisplay diese Parameter umzustellen, um die Steuerung über Profinet zu aktivieren:

-   D1.1 AI1  Verwendung auf 'nicht verwendet' setzen

-   D6.1 auf 'Profibus'  (auch bei Profinet) setzen

-   sofern kein Führungsbit aus der SPS gesendet werden soll
->  D6.2 Führung gefordert auf 'nicht aktiv'  setzen

-   1)  bei manueller Adressvergabe im Gerät:

-   D6.60 auf 'MANU' setzen

-   IP Adresse (z.B. 192.168.0.2) mit D6.65, D6.66, D6.67 und D6.68 eingeben

-   Subnet Maske einstellen (z.B. 255.255.255.0) mit D6.69, D6.70, D6.71 und D6.72


-   2)   automatisierte Vergabe der IP Adresse durch die SPS

-   D6.60 auf 'DCP' setzen

-   D6.101 auf '1- f Sollwert 1'  einstellen


Darüber hinaus sind natürlich die üblichen Motorparameter und weitere gewünschte Funktionen einzustellen.

Bei der Neuplanung von Anlagen sollte ein Schneider Electric Altivar Frequenzumrichter,
wie z.B. ATV6xx plus Profinet Karte, verwendet werden, da die gesamte MX eco/pro Serie bereits abgekündigt ist.