Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Parameter müssen in einem MX eco/pro Frequenzumrichter umgestellt werden, damit er über Profibus angesteuert werden kann?

Folgende Parametrierung des MX eco/pro ist erforderlich, damit dieser über den Feldbus Profibus angesteuert werden kann:

D1.1 AI1 Verwendung auf 'nicht verwendet' umstellen

D6.1 auf 'Profibus' umstellen

D6.2 Führung ggf. gefordert auf 'nicht aktiv' umstellen, sofern kein Führungsbit im Steuerwort geschickt werden soll

D6.101 auf '1- f Sollwert 1' einstellen

E4.01 auf '4-Bus' stellen


Hinweise zum Steuerwort aus der SPS:

Entgegen der Drivecom Sequenz, welche einen Schneider Electric Altivar Frequenzumrichter mit der Steuerwort-Sequenz '16#0006, 0007, 000F' startet, sind bei den MX Geräten noch drei weitere Bits zu setzen.

Somit ergibt sich bei diesen Frequenzumrichtern diese Steuerwort-Sequenz:

16#0076, 0077, 007F

Wird zusätzlich das Führungsbit gesetzt, dass heißt, der Parameter D6.02 wird im MX auf '1' gesetzt, muss über das Steuerwort das zehnte Bit mit dem Wert  "HIGH" gesendet werden.

Dieses bedeutet, dass der Frequenzumrichter so eingestellt ist, dass der Frequenzumrichter ein "Profidrive" Steuerwort von der SPS erhalten muss.

In diesem "Profidrive" Steuerwort wird in der SPS das Bit 10 auf den Wert  "HIGH" gesetzt.

Das Bit 10 mit dem Wert  "HIGH" bestätigt dem Frequenzumrichter, dass die SPS die Führung übernimmt.

Mit dieser Option ergibt sich folgende Startsequenz:

16#0476, 0477, 047F