Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual é a temperatura que o disjuntor pode chegar?
Questão:
Quais os valores previstos por norma que os disjuntores e partes de peças dos disjuntores podem alcançar sem ser considerado uma anomalia?

Linha de Produto:
Compact NSX, Compact NS, Masterpact NT, NW, MTZ

Ambiente:
Destinado a todos dos disjuntores Schneider Electric que são testados de acordo com a IEC 60947-2

Causa:
Disjuntores com temperatura acima de 40 graus Celsius

Resolução:
Os nossos disjuntores que atendem a norma ABNT NBR IEC 60947-2 obedecem aos seguintes níveis de elevação de temperatura :
O item 7.2.2 e a tabela 7 da ABNT NBR IEC 60947-2 definem as elevações de temperatura admissíveis nos disjuntores a partir da temperatura ambiente, sendo a máxima de 40OC
Partes do disjuntor                                                                                             Limite de elevação da temperatura     Limite + Temp. ambiente
a- terminais para conexão externa                                                                         80OC                                                      80 + 40 = 120OC
b- meios manuais de operação metálicos                                                              25OC                                                      25 + 40 = 65OC
c- meios manuais de operação não metálicos                                                       35OC                                                      35 + 40 = 75OC
d- partes destinadas a serem tocadas mas não manipuladas metálicas               40OC                                                     40 + 40 = 80OC
e- partes destinadas a serem tocadas mas não manipuladas não metálicas        50OC                                                     50 + 40 = 90OC
f- partes que não podem ser tocadas em operações normais metálicas               50OC                                                     50 + 40 = 90OC
g- partes que não podem ser tocadas em operações normais não metálicas       60OC                                                     60 + 40 = 100OC
Os nossos disjuntores são projetados para atenderem as prescrições da norma de disjuntores ABNT NBR IEC 60947-2 que é citada na norma de Instalações Elétricas NBR5410 .

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/