Questão:
Como ajustar a frequência máxima de operação do ATV12
Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 - ATV12
Causa:
Orientação para limitar a velocidade no ATV12
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.
Para ajuste dos limites de velocidade em inversores ATV12 é necessário ajustar os parâmetros TFR e HSP.
Segue abaixo caminho para acesso.
Conf>Full>Drc>
Tfr = 10 a 400Hz (frequência máxima de saída, recomenda-se que tenha folga de pelo menos 10% em relação a Hsp)
Conf>
Lsp = 0 a Hsp (velocidade mínima)
Hsp = Lsp a Tfr (Hz) (velocidade máxima)
Para apoio adicional :
Ajustes básicos iniciais do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Manual em português do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat