Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
O que significa a classe de proteção 10 e 20 de um relé térmico?

Linha de Produto:
Rele de proteção térmica Tesys famílias : LR2K, LRD, LR9, LR9G. Para detalhes consulte
Causa:
Diferença entre as classes de proteção de um rele térmico;

Resolução:
A classe de proteção significa o tempo que o rele térmico leva para atuar a proteção quando é submetido à 600% (6 vezes) do range corrente térmica configurado  (ou 600% da configuração do seletor frontal ) ;

  • A Classe 10 desarmará em 10 segundos ou menos após atingir 6x o valor da corrente nominal;

Teste1

  • A Classe 20 desarmará em 20 segundos ou menos após atingir 6x o valor da corrente nominal;

TESTE

Para mais detalhes consulte a curva térmica de cada rele térmico Tesys no guia: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=B11+-+Overload+relays_EN&p_enDocType=Catalog

Em caso de dúvidas converse conosco: https://www.se.com/br/pt/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp ​​​​​​​