Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual é o valor máximo de temperatura para o TeSys GV2 e GV3? E qual a desclassificação?
Questão:
Qual a temperatura máxima para as ofertas GV2 e GV3? E qual a desclassificação para a corrente?

Produtos:
TeSys GV2 e GV3

Resolução:
Conforme a norma IEC60947-2, as partes não metálicas, onde não é necessário haver o toque quando em serviço normal, a elevação de temperatura, pode atingir até 60°C, acima da temperatura ambiente.

Conforme a norma IEC60947-2, a elevação da temperatura nos terminais de conexão do disjuntor-motor, pode atingir até 80°C conforme a Tabela 7 da norma IEC 60947-2, acima do valor da temperatura ambiente.

Dessa maneira, precisamos saber qual seria a temperatura do ambiente. Mas digamos que, por exemplo, a temperatura ambiente seja de 20°C + 80°C dos terminais, a temperatura máxima permitira é de 100°C.

Acima da temperaturas de uso, não existe garantia da durabilidade elétrica e mecânica dos produtos. Nenhuma operação deve ser realizada acima de 60°C. Acima de 40°C, deixe um espaço de 9 mm entre os dispositivos.

Segue os detalhes abaixo para temperaturas ambientes acima daquelas listadas para operação quando se trata de corrente.

Para cada grau acima das limitações de temperatura ambiente listadas (até 40° C), a redução da configuração atual deve ser de 1%. Reduza a potência em 1% em relação a cada incremento de 1°C acima da temperatura. A tabela abaixo pode ser usada como pontos de referência genéricos para geração de tabelas.
</= 40°45°C50°C55°C60°C65°C70°C
In x10,950,90,850,80,750,7

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat